Réglage du fuseau horaire OAS du Site Director - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10
Language
Français (France)

Procédure

  1. Dans le coin inférieur droit de l’écran de l’ordinateur OAS , cliquez sur l’heure. La boîte de dialogue Propriétés de la date et de l’heure s’affiche (Figure 1). L’apparence de l’écran varie en fonction du système d’exploitation.
    Figure 1. Heure et date sur un Site Director

  2. Cliquez sur Change date and time settings, puis sur Change time zone. La boîte de dialogue Time Zone Settings s’affiche.
  3. Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante.
  4. Sélectionnez Automatically adjust clock for Daylight Saving Time, le cas échéant.