Procédure de gestion correcte de l’heure - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour une gestion correcte de l’heure, procédez comme suit :

Procédure

  1. Vérifiez que chaque serveur/moteur non de surveillance du réseau Metasys a défini le bon Site Director.
  2. Définissez la méthode de synchronisation temporelle du site.
  3. Définissez le fuseau horaire par défaut de l’objet Site pour chaque moteur réseau disposant du logiciel Metasys version 8.0 ou ultérieure.
  4. Définissez le fuseau horaire, puis la date et l’heure, ou sélectionnez un serveur de temps pour le site.

    Reportez-vous à la section OAS en tant que Site Director.

    Si vous avez un OAS en tant que Site Director, le fuseau horaire, la date et l’heure sont définis dans le système d’exploitation Windows de l’ordinateur sur lequel réside le serveur OAS. Reportez-vous à la section OAS en tant que Site Director.

  5. En cas de synchronisation temporelle Multicast uniquement, configurez les attributs SNTP Multicast du site.