Synchronisation temporelle Windows - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10
Language
Français (France)

La synchronisation temporelle Windows est une mise en œuvre par Microsoft Corporation du service w32time SNTP de Windows. Cette méthode est également appelée synchronisation d’envoi individuel. Pour ce type de synchronisation temporelle, tous les routeurs utilisent le protocole UDP (User Datagram Protocol). Avec la synchronisation temporelle Windows, l’intervalle de temps pendant lequel les périphériques et le serveur de temps maître SNTP sont désynchronisés peut être plus important en raison du décalage et de la convergence.

Si vous utilisez la synchronisation temporelle Windows, vous devez définir un serveur de temps sur le Site Director à l’aide de l’attribut Device Time Servers.

Remarque : Si vous mettez volontairement en œuvre une modification de l’heure de votre site, en moins de 5 minutes, tous les autres périphériques du site affichent cette nouvelle heure grâce à la synchronisation temporelle Windows.