Méthodes de synchronisation temporelle - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Il existe trois méthodes de synchronisation temporelle sur le système Metasys : les synchronisations temporelles SNTP (Simple Network Time Protocol) de Windows, BACnet® et Multicast.

Vous pouvez utiliser les méthodes Microsoft Windows et Multicast lorsqu’un serveur de temps SNTP maître est disponible. Si le Site Director ne dispose pas d’un accès à un serveur de temps SNTP, vous pouvez utiliser la méthode de synchronisation BACnet.

Pour activer une méthode de synchronisation temporelle, modifiez l’attribut Time Sync Method du site. Reportez-vous aux sections Procédure de gestion correcte de l’heure et Définition de la méthode de synchronisation temporelle.