Introduction à la gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le fuseau horaire, la date et l’heure utilisés par tous les périphériques connectés à un site Metasys sont synchronisés automatiquement, ce qui évite les erreurs de saisie manuelle et l’imprécision des horloges dans le temps. La gestion de l’heure sur l’ensemble du réseau garantit que les planifications, les tendances, les pistes d’audit, la collecte de données, l’horodatage des alarmes et les autres fonctions requérant une gestion précise de l’heure, utilisent les mêmes fuseaux horaires, dates et heures pour toutes les opérations système.

La synchronisation temporelle s’effectue sur le réseau Metasys lorsqu’un moteur ou un serveur envoie un message IAmLive au Site Director. Si le message IAmLive échoue, le moteur ou le serveur envoie un autre message afin de récupérer l’heure auprès du Site Director. Une fois l’heure des périphériques synchronisée, un deuxième message IAmLive réussit.

Pour une synchronisation temporelle de l’ensemble du réseau, le moteur réseau OAS désigné comme Site Director constitue le serveur de temps, car il fournit le fuseau horaire, la date et l’heure à tous les autres moteurs/serveurs du site. Tous les autres périphériques sont considérés comme des clients car ils reçoivent le fuseau horaire, la date et l’heure du Site Director. Depuis la version 8.0, la prise en charge de fuseaux horaires multiples est disponible pour les moteurs réseau mis à niveau. Le moteur réseau OAS désigné comme Site Director continue d’être le serveur de temps, mais, pour les moteurs réseau à partir de la version 8.0, la synchronisation temporelle a lieu en temps universel coordonné (UTC) et non dans le fuseau horaire du Site Director. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Fuseaux horaires multiples.

Pour régler la date et l’heure du Site Director et, par conséquent, de tout le site, vous pouvez définir l’heure manuellement ou sélectionner un serveur de temps pour le Site Director. Le serveur de temps du Site Director est devient le serveur de temps du site et doit être une source fiable ne se trouvant pas sur le réseau Metasys. Quelle que soit la méthode employée pour le réglage de la date et de l’heure, vous devez définir le fuseau horaire sur le Site Director.

Important : Modifiez l’attribut Device Time Servers ou Time Sync Period dans l’objet Site uniquement.
Remarque : Pour garantir que l’heure correcte s’affiche sur l’interface utilisateur SMP accessible depuis un ordinateur client, appliquez le correctif DST (Daylight Saving Time, heure d’été) le plus récent pour votre système d’exploitation sur tous les clients accédant au Site Director. Le tout dernier correctif DST est disponible auprès de Microsoft Corporation.