Fuseaux horaires multiples - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Par défaut, le fuseau horaire du Site Director est (GMT-06:00) Central Time (US & Canada). Si votre site ne se trouve pas dans le fuseau horaire de l’heure du centre, définissez le fuseau horaire en fonction de votre emplacement géographique.

Lorsque vous réglez le fuseau horaire sur le Site Director, ce dernier propage l’heure actuelle à tous les moteurs/serveurs du site. Vous devez régler le fuseau horaire sur le Site Director même si vous sélectionnez un serveur de temps de site. De plus, vous devez définir le fuseau horaire sur tous les périphériques serveurs qui ne sont Site Director après l’installation du logiciel serveur.

Plusieurs fuseaux horaires sont définis avec un attribut sur l’objet Site du moteur réseau Default Time Zone et l’attribut Time Zone de l’objet du moteur réseau. L’attribut Default Time Zone comporte une liste déroulante contenant tous les fuseaux horaires disponibles afin d’identifier celui où se trouve le moteur. L’opérateur n’est plus tenu d’effectuer de calculs de fuseau horaire lorsqu’il utilise les objets Schedule définis au niveau du moteur. Le fuseau horaire sélectionné est également appliqué aux objets Schedule définis au niveau du moteur.

Par défaut, chaque moteur réseau mis à jour continue la synchronisation temporelle avec le Site Director, mais celle-ci est effectuée en temps UTC. Par exemple, un Site Director dans le fuseau horaire du centre (UTC-06:00) qui se synchronise avec un moteur dans le fuseau des Rocheuses (UTC-07:00), ne fait pas passer le moteur au fuseau horaire du centre. Les attributs de date et d’heure locales du Site Director indiquent l’heure et la date locales de ce dernier. Les attributs de date et d’heure locales du moteur réseau indiquent l’heure et la date locales de ce dernier. Prenez également en compte les éléments suivants :

  • Scheduling : planification, pour chaque moteur réseau, en fonction du fuseau horaire local. Vous avez la possibilité d’effectuer la planification en fonction du fuseau horaire local au lieu du fuseau horaire du Site Director. Avant la version 8.0, vous deviez prendre en compte le fuseau horaire du moteur, puis convertir l’heure en fonction du fuseau horaire du Site Director. Ces calculs de fuseau horaire ne sont plus nécessaires.
  • Historical data : valeurs d’alarme, d’audit et de tendance provenant des moteurs affichées dans le rapport du Site Director en temps UTC local. Toutefois, les valeurs d’alarme, d’audit et de tendance provenant des moteurs sont affichées sur le moteur en heure locale.
  • Other features : éléments tels que le rapport de l’Archive Date et de l’ADS Delivery Time, dans l’heure locale du moteur.

La version tant du Site Director que des moteurs réseau doit être la Version 8.0 ou une version ultérieure pour bénéficier des fonctions de fuseaux horaires multiples. Lorsqu’un site possède des moteurs de différentes versions de Metasys, les moteurs anciens n’affichent pas cette nouvelle fonction. Par exemple, comme indiqué dans le Tableau 1, l’heure locale d’un moteur version 7.0 utilise l’heure du Site Director alors qu’un moteur version 8.0 ou ultérieure utilisera l’heure spécifiée par son attribut Default Time Zone.

Tableau 1. Exemples de fuseau horaire

Périphérique

Version

Fuseau horaire

Fuseau horaire utilisé

OAS

10.1

Central

Heure standard du centre

Moteur

6.5

Mountain

Fuseau horaire du Site Director (Central)

Moteur

7.0

Central

Fuseau horaire du Site Director (Central)

Moteur

8.0 ou ultérieure

Pacifique

Heure standard du Pacifique

Moteur

8.0 ou ultérieure

Est

Heure standard de l’Est

Remarque : Si votre système se compose d’un Site Director de moteur réseau avec plusieurs moteurs réseau fils, veillez à utiliser l’attribut Default Time Zone de l’objet Site et non l’attribut Time Zone du moteur, afin d’éviter tout comportement indésirable.