Exemple de réseau - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Figure 1 indique un exemple de système avec une configuration courante de gestion des fuseaux horaires, de la date et de l’heure. Cet exemple est représentatif des méthodes de synchronisation temporelle Windows et Multicast.

Le Site Director est configuré de sorte à recevoir la date et l’heure du serveur de temps d’un intranet. La date et l’heure proviennent d’un serveur de temps sur Internet (par exemple, l’horloge atomique de l’Observatoire naval des États-Unis). À l’aide du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol), le serveur de temps sur intranet demande l’heure au serveur de temps sur Internet. Le Site Director demande l’heure au serveur de temps de l’intranet. Ensuite, grâce à la synchronisation temporelle automatique du système Metasys et au fuseau horaire configuré manuellement, le Site Director fournit automatiquement le fuseau horaire, la date et l’heure aux autres moteurs/serveurs du réseau Metasys.

Figure 1. Exemple de système de gestion de l’heure