Copie des préférences d’un périphérique vers un autre périphérique - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Procédure

  1. Accédez au périphérique système Metasys source, c’est-à-dire celui qui contient les préférences que vous voulez copier. Par exemple, s’il s’agit d’un , utilisez l’option Remote Desktop disponible dans le NCT. Le disque dur local de votre ordinateur est automatiquement mappé au par la fonction de bureau distant.
  2. Naviguez jusqu’au répertoire Preferences relatif à ce périphérique comme indiqué dans Tableau 1.
  3. Copiez SystemPreferences.xml (préférences système) ou UserPreferences-IDutilisateur.xml (préférences utilisateur), où IDutilisateur correspond au numéro d’identification figurant dans l’outil Security Administration.
  4. Collez le fichier sur le bureau de l’ordinateur.
  5. Si vous accédez au périphérique système Metasys à distance, déconnectez-vous.
  6. Accédez au périphérique système Metasys de destination (celui où vous voulez copier les préférences) en tant qu’utilisateur MetasysSysAgent et naviguez jusqu’au répertoire Preferences du périphérique comme indiqué dans le Tableau 1.
  7. Collez le fichier SystemPreferences.xml ou UserPreferences-IDutilisateur.xml que vous avez copié sur le bureau de l’ordinateur à l’étape 4.