Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les préférences ne sont pas conservées après une mise à niveau à moins que vous n’interveniez manuellement pour enregistrer les paramètres avant de commencer la mise à niveau du système.
Procédure
- Avant de commencer le processus de mise à niveau , accédez au moteur du serveur qui contient les préférences et les fichiers personnalisés à copier. Par exemple, pour un moteur réseau, utilisez l’option Remote Desktop disponible avec NCT. Le disque dur local de votre ordinateur est automatiquement mappé au moteur réseau par le biais du bureau distant.
- Naviguez jusqu’au répertoire Preferences relatif à ce périphérique comme indiqué dans Tableau 1.
- Copiez SystemPreferences.xml (les préférences système) ou UserPreferences-IDutilisateur.xml (les préférences de l’utilisateur), où IDutilisateur est le numéro d’identification d’un utilisateur qui a des préférences personnalisées. Si vous enregistrez les préférences de plusieurs utilisateurs, veillez à copier tous les fichiers. Copiez également tous les fichiers spéciaux, par exemple, les fichiers de son personnalisés .wav, de l’emplacement indiqué dans le Tableau 1.
- Collez ces fichiers à un emplacement sûr sur votre ordinateur ou un lecteur réseau, ou stockez-les sur un autre support.
- Mettez à niveau votre système conformément au document Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12012162) .
- Copiez de nouveau les fichiers que vous avez copiés à l’Étape 3 dans l’emplacement approprié comme indiqué dans le Tableau 1.