Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Remarque : Pour configurer les préférences d’un utilisateur spécifique, vous devez vous connecter en tant qu’administrateur ou sous le nom de cet utilisateur.
Procédure
Dans le menu Tools de l’interface utilisateur, cliquez sur Configure Preferences. La boîte de dialogue Metasys Preferences s’affiche.
Définissez les préférences conformément à la section Preferences du document
Metasys® SMP Help (LIT-1201793).
Si vous avez sélectionné Level 1-4 Sound File dans l’onglet Alarm Settings, placez les fichiers de son d’alarme dans le dossier audio du périphérique système Metasys. Le dossier audio se situe dans le répertoire suivant :