Configuration et maintenance des préférences - Introduction - Metasys - LIT-12013243 - Server - Open Application Server - 10.1

Guide de mise en service d’Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Le système Metasys propose des préférences personnalisées pour l’interface utilisateur. Ces préférences permettent aux utilisateurs autorisés de configurer le comportement de l’interface utilisateur, y compris les sons et les couleurs, la vue de démarrage et la possibilité d’ajouter des liens vers des applications externes accessibles depuis l’interface utilisateur du périphérique OAS .

Certaines étapes des sections suivantes impliquent des opérations de fichiers (copie de fichiers et navigation vers des dossiers spécifiques, par exemple). L’outil utilisé pour ces opérations est Windows File Explorer (OAS, ADS/ADX/ODS, SCT ), Windows Internet Explorer® ou le navigateur Web Safari® d’Apple® .