Utiliser le clavier de l’afficheur - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Utilisez le clavier pour naviguer dans les options de menu de l’afficheur et sélectionner des options dans l’afficheur.

Figure 1. Navigation dans l’afficheur et avec le clavier
Tableau 1. Commandes de navigation du clavier de l’afficheur
Repère Bouton Description
1 Précédent Permet de revenir à l’écran précédent.
2 Gauche/Droite Permet de naviguer vers la gauche ou la droite dans la vue courante pour changer l’élément sélectionné.
3 Haut/Bas Permet de naviguer vers le haut ou le bas dans la vue courante pour changer l’élément ou l’option de menu sélectionné.
4 OK Permet d’effectuer une sélection ou de naviguer jusqu’à un élément sélectionné, tel qu’une option de menu ou le détail d’un point.
5 Menu Permet de revenir au menu principal.