Procédure
Figure 1. Écran des détails d’un point avec une tendance
Tableau 1. Informations de la page des détails d’un point avec une tendance
| Repère |
Description |
| 1 |
Nom ou description du point avec une tendance. |
| 2 |
Tendance affichant les valeurs au fil du temps. |
| 3 |
Valeur actuelle. |
| 4 |
Horodateur et valeur actuels sur la tendance. |
| 5 |
Plages de temps sélectionnables pour la tendance. |
-
Dans le Menu principal, sélectionnez Tendances.
-
Pour afficher une tendance, mettez-la en surbrillance et appuyez sur OK.
-
Pour changer de plage de temps et afficher les tendances de la dernière période de 24 h, 12 h, 6 h ou 1 h, appuyez sur les touches vers la gauche ou la droite pour faire défiler les plages de temps.
Remarque : Pour chaque plage temporelle, l’afficheur prend en charge un maximum de 72 échantillons. Si une tendance compte plus de 72 échantillons, le graphe en affiche 72 et le reste des échantillons de données sont regroupés sur le graphe. Pour plus d’informations et des exemples, se reporter à l’exemple ci-dessous.
-
Pour contrôler la valeur à un date et une heure données, appuyez sur la flèche vers le haut pour mettre en surbrillance la courbe de la tendance, puis appuyez sur OK et sur les flèches vers la gauche ou la droite pour faire défiler le graphe.
Exemple
Filtrer des échantillons
L’afficheur peut afficher un maximum de 72 échantillons sur le graphe de tendance. Pour que l’afficheur affiche tous les 72 échantillons sans agrégation, la durée maximale configurable entre deux créations d’échantillon est indiquée ci-dessous :
- 1 h : 50 secondes
- 6 h : 5 minutes
- 12 h : 10 minutes
- 24 h : 20 minutes
Selon la fréquence que vous configurez pour la collecte des échantillons pour la tendance, l’afficheur pourra éliminer des échantillons si le seuil maximal de 72 échantillons est atteint.
Si vous configurez la tendance pour collecter un échantillon toutes les 5 minutes sur une plage horaire de 6 heures, l’afficheur indique le maximum de 72 échantillons et ne regroupe pas les échantillons.
Si vous configurez la tendance pour collecter un échantillon toutes les minutes sur une plage horaire de 6 heures, l’afficheur les regroupe et indique un point d’échantillon sur le graphique pour chaque ensemble de cinq échantillons.
Si vous configurez la tendance pour collecter un échantillon toutes les minutes sur une plage horaire de 12 heures, l’afficheur les regroupe et indique un point d’échantillon sur le graphique pour chaque ensemble de dix échantillons.