Tendances - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

L’écran Tendances affiche toutes les tendances qui sont associées aux points configurés pour l’afficheur. Vous pouvez naviguer jusqu’à l’écran Tendances depuis le Menu principal. Vous pouvez aussi naviguer jusqu’à une tendance depuis l’écran Détails d’un point, si ce dernier a une tendance de définie. Pour plus d’informations sur la configuration des tendances pour les contrôleurs d’équipement sur CCT, reportez-vous à la partie Working with Trends du Controller Tool Help User Guide (LIT-12011147). Pour plus d’informations sur la configuration des tendances pour les moteurs SNC, reportez-vous au document SCT System Configuration Tool Help (LIT-12011964).

Figure 1. Écran de la liste Tendances
Tableau 1. Détails de l’écran de la liste Tendances
Repères Description
1 Titre de l’écran Tendances
2 Le contour bleu indique qu’il s’agit de la tendance actuellement sélectionnée. L’écran affiche le nom ou la description du point, par exemple OA-T et la valeur et l’unité du point avec la tendance, 61.00 deg F par exemple.
3 Aperçu de la tendance affichant l’étendue de la variation en valeur.
4 Indique qu’il s’agit de la première des cinq tendances.