Alarmes - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Il y a deux écrans relatifs aux alarmes : Nouvelles alarmes et Alarmes. En utilisant l’afficheur, vous pouvez passer en revue les nouvelles alarmes avec l’écran Nouvelles alarmes, qui contient la liste des points qui ont de nouvelles alarmes. Une alarme est considérée comme nouvelle si ses détails n’ont pas été affichés dans l’écran Alarmes. Une nouvelle alarme est considérée lue une fois qu’un utilisateur a sélectionné le point à l’origine de l’alarme et appuyé sur OK pour afficher les détails du point ou sélectionné Marquer tout comme lu sur l’écran Nouvelles alarmes.

Remarque : Un afficheur connecté à un SNC prend en charge à la fois les alarmes intrinsèques BACnet et les extensions d’alarme JCI. Un afficheur connecté à un contrôleur d’équipement prend en charge uniquement les alarmes intrinsèques BACnet.
Figure 1. Écrans Alarmes et Nouvelles alarmes
Tableau 1. Détails des vignettes d’alarme
Repère Description
1 Titre de l’écran Alarmes / Nouvelles alarmes.
2 Le contour bleu indique l’alarme sélectionnée en montrant le nom ou la description du point en alarme, la valeur actuelle et d’autres détails du point tels que son état.
3 Icône Favoris.
4 Bouton Marquer tout comme lu. Si vous voulez marquer toutes les alarmes comme lues, sélectionnez Marquer tout comme lu, affiché dans l’angle inférieur droit de l’écran Nouvelles alarmes, puis appuyez sur OK. Après avoir marqué toutes les alarmes comme ayant été lues, les points n’apparaissent plus dans l’écran Nouvelles alarmes, mais les points continuent à s’afficher dans l’écran Alarmes jusqu’à ce qu’ils ne soient plus en état d’alarme. L’écran Alarmes affiche tous les points configurés pour l’afficheur qui sont actuellement en état d’alarme.
5 Le premier nombre représente le point ou la vignette que vous avez sélectionné. Le deuxième nombre représente le nombre total de points ou vignettes de la page.
6 L’icône Indicateur d’alarme indique le nombre total d’alarmes avec le nombre total de nouvelles alarmes entre parenthèses. Si toutes les nouvelles alarmes sont déjà marquées comme ayant été lues, l’icône Indicateur d’alarme indique uniquement le nombre total des alarmes.
Vous pouvez naviguer jusqu’aux alarmes relatives à l’appareil des manières suivantes :
  • Mettez en surbrillance Alarmes dans le Menu principal et appuyez sur OK pour afficher l’écran Alarmes avec la liste de toutes les alarmes.
  • Dans l’écran Accueil, Alarmes, Dérogations ou Données d’équipement, sélectionnez l’icône Indicateur d’alarme avec le nombre des alarmes en bas à droite de l’écran et appuyez sur OK pour afficher l’écran Nouvelles alarmes.
  • Appuyez sur Retour sur l’écran Nouvelles alarmes pour aller à l’écran Alarmes.
  • Sélectionnez Marquer tout comme lu dans l’angle inférieur droit de l’écran Nouvelles alarmes et appuyez sur OK pour aller à l’écran Alarmes.
  • Sélectionnez un point en condition d’alarme et appuyez sur OK pour afficher les détails relatifs à ce point comme l’état d’alarme, la fiabilité et la priorité.