Types de points sur l’afficheur - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Les types de points affichés sur l’afficheur local varient selon le contrôleur et l’afficheur. Les contrôleurs de la série CG à afficheur embarqué et l’afficheur DLK0350 connecté à un contrôleur pris en charge, SNC inclus, affichent les points matériels de l’application. Le contrôleur SNC avec afficheur embarqué indique toutefois les points logiciels disponibles sous le dossier Programmation > Application locale d’un SNC. Pour plus d’informations sur les points pris en charge par le SNC, reportez-vous au document SNC Commissioning Guide (LIT-12013295).