Mettre un point hors service - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procédure

Pour définir un point sur Hors service, procédez comme suit :

  1. Naviguez jusqu’au point que vous voulez mettre hors service et appuyez sur OK.
  2. Mettez en surbrillance la valeur actuelle et appuyez sur OK.
  3. Dans le menu Commandement, sélectionnez Hors service et appuyez sur OK.
  4. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le point.
    Remarque : Les utilisateurs peuvent saisir une valeur pour tous les points sauf ceux de sortie.
  5. Choisissez une des options suivantes :
    • Points analogiques : Sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé et appuyez sur OK.
    • Points binaires/Multi-états : Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Fermer, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise. Cela ne s’applique qu’aux points binaires/multi-états.
  6. Examinez les détails de la commande hors service et, pour confirmer, appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Annuler, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise.