Dérogation temporaire d’un point - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procédure

Remarque : La dérogation temporaire d’un point est uniquement disponible sur les afficheurs connectés à un SNC.
  1. Naviguez jusqu’au point pour lequel vous voulez définir une dérogation temporaire et appuyez sur OK.
  2. Mettez en surbrillance la valeur actuelle et appuyez sur OK.
  3. Dans le menu Commandement, sélectionnez Dérogation temporaire et appuyez sur OK.
  4. Saisissez une valeur en utilisant le clavier ou sélectionnez une Valeur de dérogation pour le point, sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé et appuyez sur OK.
  5. Saisissez une heure en heures en utilisant le clavier ou sélectionnez une heure en heures dans la liste. Si vous saisissez une valeur en utilisant le clavier, sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé, puis appuyez sur OK. Si vous sélectionnez une heure dans la liste, sélectionnez Suivant et appuyez sur OK.
  6. Saisissez une heure en minutes en utilisant le clavier ou sélectionnez une heure en minutes dans la liste. Si vous saisissez une valeur en utilisant le clavier, sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé et appuyez sur OK. Si vous sélectionnez une heure dans la liste, sélectionnez Suivant et appuyez sur OK.
  7. Examinez les détails de la commande de dérogation temporaire et, pour confirmer, appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Annuler, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise.