Définir une dérogation pour un point - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procédure

Pour définir une dérogation pour un point, procédez comme suit :

  1. Naviguez jusqu’au point en question et appuyez sur OK.
  2. Mettez en surbrillance la valeur actuelle et appuyez sur OK.
  3. Depuis le menu Commandement, sélectionnez Dérogation et appuyez sur OK.
  4. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le point.
  5. Choisissez une des options suivantes :
    • Points analogiques : Sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé et appuyez sur OK.
    • Points binaires/Multi-états : Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Fermer, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise. Cela ne s’applique qu’aux points binaires/multi-états.
  6. Examinez les détails de la commande de dérogation et, pour confirmer, appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Annuler, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise.