Changer la valeur par défaut - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Procédure

Remarque : Cette commande est uniquement disponible sur les afficheurs qui sont connectés à un SNC.

Pour changer la valeur par défaut d’un point, procédez comme suit :

  1. Naviguez jusqu’au point dont vous voulez changer la valeur par défaut et appuyez sur OK.
  2. Mettez en surbrillance la valeur actuelle et appuyez sur OK.
  3. Dans le menu Commandement, sélectionnez Changer valeur par défaut et appuyez sur OK.
  4. Saisissez une nouvelle valeur pour changer la valeur par défaut du point.
  5. Choisissez une des options suivantes :
    • Points analogiques : Sélectionnez l’icône Coche verte quand vous avez terminé et appuyez sur OK.
    • Points binaires/Multi-états : Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Fermer, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise. Cela ne s’applique qu’aux points binaires/multi-états.
  6. Passez en revue les détails du point, puis, pour confirmer, appuyez sur OK.
    Remarque : Si vous cliquez sur Annuler, l’écran de commande se ferme et la commande n’est pas émise.