Mot de passe par défaut - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Guide de l’utilisateur de l’afficheur de contrôleur local

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

L’afficheur DLK0350 a un mot de passe par défaut défini à l’avance. Quand vous vous connectez à un contrôleur IP, le mot de passe par défaut est CHGxxxxxxxx sont les quatre derniers chiffres de l’adresse MAC du contrôleur IP auquel le DLK est connecté. Quand vous vous connectez à un appareil MS/TP ou N2, le mot de passe par défaut est CHGxxxxxxxx est l’adresse du contrôleur. Par exemple, si l’adresse du contrôleur est 10, alors le mot de passe est CHG0010. Le mot de passe a toujours sept caractères. La configuration de l’afficheur dans CCT surécrit le mot de passe par défaut.