Intégrations sans fil pour contrôleur d’équipement - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le système sans fil de la série ZFR181x a été introduit dans Metasys Version 4.0.

  • Le système sans fil de la série ZFR181x se connecte au moteur réseau via le bus FC en utilisant BACnet MS/TP.
  • Les coordinateurs sans fil doivent être d’un niveau de révision supérieur ou égal aux contrôleurs associés qui y sont associés.
  • Au sein d’un réseau maillé sans fil, un mélange des révisions des paires sans fil est autorisé.
  • Chaque contrôleur sans fil et son routeur sans fil associé doivent être de la même version. Le CCT synchronise automatiquement les révisions entre un contrôleur et son routeur associé.
  • Les contrôleurs version 4.0 ne sont pas compatibles avec les routeurs sans fil 4.1 ou sup. et doivent être mis à jour avant de connecter le routeur sans fil.