Informations de compatibilité générale pour les sites d’intervention client - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

SCT vous permet de conserver les moteurs des versions 5.2, 6.x, 7.x, 8.x, 9.0, 10.0, 10.1, 11.0 et 12.0 dans l’archive du site.

Le Directeur de site doit être d’une révision supérieure ou égale à tous les autres serveurs et moteurs d’un site. Le Product Development Test Lab valide les dernières révisions d’un Directeur de site avec un mélange de jusqu’à trois révisions de moteurs plus anciennes. Pour la Version 12.0, cela correspond aux versions 11.0, 10.1 et 10.0.

Le SCT n’a plus besoin de la même révision que le Directeur de site quand il est intégré avec l’ADS/ADX.

Pour les sites installés avec l’IU Metasys, le serveur Directeur de site doit être doté de Metasys Version 7.0 ou sup. Les sites utilisant la fonction de création rapide d’archives de SCT 11.0 ou sup. pour configurer rapidement leur IU Metasys requièrent que le serveur Directeur de site soit doté de la version 8.0 ou sup.