Application and Data Server (ADS) et ADS-Lite - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’ADS est un serveur Metasys qui s’exécute sur un ordinateur doté d’un système d’exploitation Microsoft® Windows® pris en charge et de deux composants spécifiques. Le premier composant est le système de gestion de base de données relationnelle qui utilise une édition prise en charge du logiciel SQL Server® Express de Microsoft pour stocker les données de tendance, les messages de traces d’audit, et les messages d’alarme et d’événement avec des annotations d’opérateurs collectés. Le second composant est le logiciel serveur Web qui fournit à l’IU SMP et l’IU Metasys l’accès aux données et achemine les commandes vers le système Metasys.

L’ADS prend également en charge les éléments suivants :

  • un nombre de moteurs supérieur à celui que le Directeur de site d’un moteur prend en charge ;
  • plusieurs langues internationales simultanées dans les interfaces ;
  • permet un nombre d’utilisateurs simultanés supérieur à celui pris en charge par un moteur ;

  • fournit du stockage supplémentaire pour les fonctionnalités gourmandes en mémoire de Metasys telles que les graphiques utilisateur.

L’ADS-Lite est une offre spécialisée qui impose des limites de connexions de marché localisées spécifiques à d’autres appareils Metasys tels que des ADS et des moteurs.