Utilisez le tableau suivant qui vous aidera à déterminer le produit utilisateur ADS/ADX que vous devez commander. Ce tableau donne des exemples du nombre total d’utilisateurs pouvant se connecter simultanément au SMP et à l’IU Metasys.
| Type d’ADS/ADX | Exemple de nombre total d’utilisateurs simultanés d’ADS/ADX | |
|---|---|---|
| Interface utilisateur du SMP | Interface utilisateur Metasys | |
|
5-utilisateurs ADS/ADS-Lite/OAS |
0 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| ADX pour 10 utilisateurs | 0 | 25 1 |
| 5 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| ADX pour 25 utilisateurs | 0 | 25 |
| 10 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 25 | 0 | |
| ADX pour 50 utilisateurs | 0 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 25 | 25 | |
| 50 | 0 | |
| ADX pour 100 utilisateurs | 5 | 50 2 |
| 10 | 502 | |
| 25 | 502 | |
| 50 | 502 | |
| 75 | 25 | |
| 100 | 0 | |
Par exemple, comme indiqué au Tableau 1, pour un ADS ou ADS-Lite pour 5 utilisateurs, la prise en charge est de 5 utilisateurs de l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 3 utilisateurs de l’IU Metasys si 2 utilisateurs du SMP sont connectés. De même, pour un ADX pour 50 utilisateurs, la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 40 utilisateurs de l’IU Metasys si 10 utilisateurs du SMP sont connectés. La seule restriction concernant le nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys s’applique aux ADX pour 100 utilisateurs : la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys maximum, quel que soit le nombre d’utilisateurs du SMP connectés.