Contrôleurs d’équipement local (FEC) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les produits de la série FEC prennent en charge les protocoles d’interconnexion réseau de bus terrain BACnet ou N2 sélectionnables. La famille FEC comprend plusieurs modèles dotés d’un éventail de types d’interfaces d’entrée et de sortie, dont le nombre total varie. Les appareils FEC sont dotés d’une architecture de microprocesseur 32 bits, d’une commande adaptative brevetée et d’une communication pair à pair ; ils sont disponibles équipés d’une interface utilisateur locale à écran LCD intégré en option. Une gamme complète de modèles FEC combinés avec des modèles IOM ou XPM peuvent être appliqués à une grande variété d’applications de contrôle d’équipement mécanique et électrique allant de la régulation d’un unique ventilo-convecteur ou d’une seule pompe à chaleur à la gestion d’installations avancées. Les contrôleurs de la série FEC prennent en charge la communication sans fil en utilisant les accessoires de la série ZigBee® Field Router (ZFR).