Régulateurs d’équipement - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Metasys comprend plusieurs séries de modèles de contrôleurs d’équipement, à savoir les contrôleurs d’applications à usage général (série CG), les contrôleurs de boîte BDV (série CV), les contrôleurs d’équipement local pour applications avancées (FAC), les contrôleurs d’équipement local (FEC), les ensembles modulaires à volume d’air variable (VMA), les modules d’entrées/sorties (IOM) et les modules d’extension d’entrées/sorties (XPM). Ces appareils assurent un contrôle d’exploitation direct de l’équipement CVC et d’autres équipements mécaniques et électriques, et sont en général interconnectés en réseau et supervisés par des moteurs réseau. La gamme de contrôleurs BACnet® est testée par un laboratoire de test BACnet indépendant. Une liste complète des appareils BACnet Johnson Controls® testés est disponible au lien suivant : http ://www.bacnetinternational.net/btl/index.php ?m=15