Metasys Database Manager - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le Metasys Database Manager fournit à la fois les fonctions de gestion de la base de donnée et celles de surveillance de la base de données, qui sont gérées dans deux fenêtres distinctes. La gestion de la base de données comprend un résumé d’informations et les méthodes permettant de sauvegarder, purger et restaurer les bases de données de tendances, d’alarmes (événements) et d’audit du système Metasys. Une fonction Renommer de l’ADS est également disponible et est extrêmement pratique si vous transférez des bases de données Metasys sur un nouvel ordinateur. La surveillance comprend une indication de l’état de la base de données par rapport aux trois niveaux de tailles de base de données définis.