Graphiques standard - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Graphiques standard est le package de graphiques Metasys par défaut utilisé pour concevoir les graphiques de l’équipement et des plans d’étage au format SVG. Le package se compose de deux composants : Graphics Stencil Library (GSL) et User Graphics Tool (UGT).

GSL est un ensemble de Visio Stencils, modèles et suppléments (y compris Gzip, un utilitaire de compression), utilisé avec Microsoft® Visio® Professional 2002 pour créer des graphiques pour les utiliser dans votre système Metasys. Les fichiers graphiques créés sont importés dans l’User Graphics Tool (UGT), qui a la capacité d’accepter une large variété de formats d’image tels que les fichiers SVG, SVGZ ou JPG pour les images d’arrière-plan, qui peuvent représenter les bâtiments, les plans d’étage et l’équipement mécanique, et toute autre image qui représente l’emplacement ou la fonction de l’équipement sur le graphique. Dans UGT, les utilisateurs peuvent lier leurs graphiques aux objets Metasys. Les utilisateurs peuvent afficher les graphiques standard sur l’interface utilisateur SMP.