Les concepteurs du système Metasys peut créer, modifier et gérer efficacement des graphiques dans l’IU Metasys ou dans JCT. Le Gestionnaire de graphiques et l’Éditeur de graphiques ne requièrent pas de logiciel supplémentaire. Les concepteurs système peuvent valider immédiatement les graphiques créés dans l’IU Metasys. Celle-ci inclut toute une bibliothèque de symboles et modèles qui fournissent des images réalistes de l’équipement, des systèmes et des plans d’étage, pouvant servir de point de départ aux concepteurs système qui n’ont pas le temps ou les compétences de créer des graphiques entièrement nouveaux.
Pour assurer une exploitation optimale des graphiques créés dans l’IU Metasys, suivez les directives du tableau ci-dessous.
| Objet ou élément | Directives | Remarques |
|---|---|---|
| Nombre d’éléments (formes, symboles ou images) | 0–125 | Un élément est tout symbole, forme ou image qui est ajouté au graphique. |
| Nombre de points Metasys liés | 0–200 | Pour des performances optimales, vous ne devez pas avoir plus de 200 points Metasys liés sur un même graphique, à moins d’utiliser nu élément Résumé de l’état. |
| Nombre de résumés d’état | 0–6 | Cette limite autorise 50 points Metasys liés par Résumé de l’état avec un maximum recommandé de six résumés d’état sur un graphique. La limite résulte en 300 points dont les états sont résumés en utilisant uniquement cinq éléments (pas 300 éléments). Cette exception Résumé de l’état contraste avec la directive relative au maximum de 200 points Metasys liés, car toutes les valeurs liées n’apparaissent pas dans le graphique. |
| Nombre d’images | 0–5 | Une image est tout fichier d’image qui est ajouté au canevas graphique. Remarque : Pour des performances optimales, les images doivent présenter une taille maximale de 1600 pixels (hauteur) par 1200 pixels (largeur) et 1 Mo. Si vos images dépassent ces dimensions, vous risquez d’expérimenter des délais considérables lors du chargement.
|
| Nombre d’animations | 0–50 | Ce nombre s’applique aux animations qui sont exécutées de manière active au même moment (par exemple, un ventilateur d’alimentation et un ventilateur de refoulement). |