Moteurs de réseau de la série SNE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

At Release 12.0, the SNE series network engines include a MQ Telemetry Transport (MQTT) driver that supports bidirectional communication between network engines and a generic MQTT broker. Additionally, the SNE supports BACnet/SC from Release 12.0. For more information about these features, refer to the SNE Catalog Page (LIT-1901126) .

Figure 1. Moteurs de réseau de la série SNE

Le tableau suivant décrit les modèles SNE plus en détail.

Tableau 1. Détails des moteurs de réseau de la série SNE : SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Caractéristiques SNE2200x SNE1100x SNE1050x

SNE110Lx 1

Succède à Série NAE55 série NAE45. série NAE35. NAE45-Lite
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet
  • 2 ports RS-485
  • 2 ports USB 2
  • 1 port Ethernet
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB2
Nombre maximum de moteurs enfants s’il est directeur de site 3 2 2 0
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. 600 150 60 110
Nombre max. de troncs BACnet/IP 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/IP par tronc 200 100 50 10
Nombre max. de troncs BACnet/SC 1 1 1 1
Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 3 150 100 50 10
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP 2 1 1 1
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils Johnson Controls.
100 100 50 100
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 32 appareils et que certains sont des appareils tiers.
64 64 50 64
Nombre max. de troncs N2 2 1 1 Sans objet
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils.
100 100 50 Sans objet
Nombre max. de troncs LonWorks 1 1 1 Sans objet
Nombre max. d’appareils LonWorks 255 127 60 Sans objet
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 6 3 3 Sans objet
Nombre maximum d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 32 32 Sans objet
Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus) 16 16 16 Sans objet
Nombre maximum d'objets de l'appareil 4 5000 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A uniquement

Intégrations prises en charge

  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • Bus régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP
  • Bus N2
    Remarque : Le modèle M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge le bus N2.
  • LonWorks® (requiert un adaptateur USB-LON)
    Remarque : Le modèle M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge l’interface réseau LonWorks.
  • Modbus : Modbus TCP/IP sur Ethernet et RTU Modbus sur RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Centrale d’incendie Zettler®
  • OPC Unified Architecture (OPCUA/UA)
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
Système d'exploitation Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire Mémoire RAM DDR3 flash de 2 Go et mémoire eMMC flash de 16 Go
Interface utilisateur Portail de gestion du site (SMP)
1 Ces modèles sont destinés aux serveurs ADS-Lite-A (uniquement) en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Nouvelle Zélande, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et certaines branches de régions en Afrique et au Moyen-Orient.
2 Seuls les adaptateurs d’intégration USB pris en charge fonctionnent avec le SNE. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNE.
3 Il est possible de mapper 150 appareils BACnet/IP ou BACnet/SC au total. Vous ne pouvez pas mapper 150 appareils IP et 150 appareils SC en même temps, car ils utilisent le même objet BaCnet IP.
4 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances