Moteur de contrôle réseau série NCE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Le NCE assure la prise en charge des mêmes protocoles de communication que le NAE, mais il offre la connectivité des points d’E/S (entrée/sortie) et les capacités de contrôle numérique direct d’un contrôleur d’équipement local (FEC) Metasys. Le NCE constitue une solution rentable, conçue pour les installations centrales et les grandes unités de traitement d’air. Tous les modèles NCE fournissent la connectivité réseau Ethernet IP, l’IU Portail de gestion du site et les fonctions de supervision réseau présentes sur les moteurs d’automatisation réseau. Selon le modèle et la version du logiciel, un NCE prend en charge un bus BACnet MS/TP, un bus N2 Bus ou un tronc réseau LonWorks. Le NCE aussi fournit une prise en charge intégrée pour des protocoles tiers, dont Modbus, M-Bus et KNX.
Remarque : À partir de la Version 10.1, les contrôleurs réseau de la série SNC succèdent à la série NCE de la famille de moteurs de contrôle réseau. Pour plus d’informations sur le SNC, voir Moteurs de contrôle des réseaux série SNC.