Moteur d’automatisation réseau série NAE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le NAE est disponible en de nombreux modèles différents avec des options permettant de prendre en charge des protocoles de communication variés, y compris BACnet/SC (NAE85 et NAE55xx-3 uniquement), BACnet/IP, BACnet® MS/TP, N2 Bus, N2 sur Ethernet et le protocole LonWorks®. Prise en charge intégrée de protocoles de tiers, dont Modbus, M-Bus, KNX et C•CURE-victor, OPC UA est aussi inclus. Les modèles suivants sont disponibles :

  • La série NAE55 prend en charge un ensemble complet de fonctionnalités de supervision et de fonctions pour les sites de grande taille, les bâtiments et les complexes techniquement innovants.
  • Les séries NAE35 et NAE45 étendent la puissance du NAE aux bâtiments de petites dimensions ou à des petits espaces situé dans des bâtiments de grandes dimensions, et permettent une distribution plus large des fonctionnalités de supervision dans les sites de plus grandes dimensions.

  • Le NAE45-Lite, disponible uniquement dans des marchés spécifiques, est un NAE45 aux fonctionnalités limitées que vous ne pouvez pas utiliser en tant que Directeur de site et qui fonctionne uniquement avec un ADS-Lite correspondant.

    Remarque : Le moteur NAE45-Lite ne prend pas en charge le bus de terrain distant.
  • Le NAE85 prend en charge les grandes intégrations BACnet/IP.
    From Release 12.0, the NAE85 supports BACnet/SC and can act as a Primary Hub, Failover Hub, or Node in the BACnet/SC network topology. You need to purchase the M4-BACNETSC-0 add-on license to use BACnet/SC. For more information about BACnet/SC, refer to BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .
    Remarque : At Release 12.0, an NAE85 can act as a Site Director only. Do not upgrade any child NAE85s to 12.0.
Remarque : La série SNE de moteurs réseau a succédé à la gamme de moteurs réseau de la série NAE. Pour plus d’informations sur le SNE, voir Moteurs de réseau de la série SNE.