Comparaison des moteurs réseau - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Comparaison de la prise en charge des versions par les moteurs réseau
Modèle Version 9.0 Version 9.0.7 ou sup. Version 10.0 Version 10.1 Version 11.0 Version 12.0

NCE25

X

X 1 Les modèles SNC lui ont succédé, mais le NCE25 continue à être livré par l’usine à la Version 9.0.7.

NAE35, NAE45

X

X 2 Le SNE1050x succède à la série NAE35 et le SNE1100x succède à la série NAE45, mais les séries NAE35 et NAE45 continuent à être livrées par l’usine à la Version 9.0.7.

NAE55

X

  X 3 X 4 X 5 X 6

NAE85

X

 

X

X X X 7

NIE29, NIE39, NIE49

X

X 8   Arrêté Arrêté Arrêté

NIE59

X

  X X X X
Important : La fabrication de tous les modèles de NIEx9 a été arrêtée, car à partir des versions 9.0.7 et 10.0, les modèles de NAE incluent la fonctionnalité d’intégration du NIE. Les NIE59 existants peuvent être mis à niveau sur le terrain vers respectivement les versions 10.0, 10.1, 11.0 et 12.0.
NIE89 X   X X X X
Important : La fabrication de tous les modèles de NIEx9 a été arrêtée, car à partir des versions 9.0.7 et 10.0, les modèles de NAE incluent la fonctionnalité d’intégration du NIE. Les NIE89 existants peuvent être mis à niveau sur le terrain vers respectivement les versions 10.0, 10.1, 11.0 et 12.0.

NIE55, NIE85

X

         
SNE       X X X
SNC       X X X
Tableau 2. Intégrations de moteur réseau disponibles par version de Metasys
Intégration Version 9.0 Version 9.0.7 ou sup. Version 10.0 Version 10.1 Version 11.0 Version 12.0
BACnet/SC          

X 9

MQTT          

X 10

BACnet/IP

X

X

X

X

X

X

BACnet MS/TP

X

X

X

X

X

X

LAN N1 existant

X

         
Bus N2 existant

X

X

X

X 11

X11

LonWorks

X

 

X

X 12

X12

Modbus RTU et TCP

X

X

X

X

X

X

KNX IP

X

X

X

X

X

X

M-Bus série et IP

X

X

X

X

X

X

C•CURE-victor    

X

X

X

X

Simplex Fire (surveillance secondaire uniquement)    

X

X

X

X

Systèmes d’éclairage des fournisseurs préférés    

X

X

X

X

Centrale d’incendie Zettler      

X

X

X

OPC Unified Architecture (OPC UA)        

X

X

Superviseur sans fil WRS-RTN

X

         
1 Seul NCE25xx-0 est disponible pour la mise à niveau vers Metasys 9.0.7 ou sup. avec le SE Linux.
2 Seuls NAE35xx-2 et NAE45xx-2 sont disponibles pour la mise à niveau vers Metasys 9.0.7 ou sup. avec le SE Linux.
3 Seuls NAE55xx-2 et NAE55xx-3 sont disponibles pour la mise à niveau vers Metasys 10.0 avec le SE Linux.
4 Seuls NAE55xx-2 et NAE55xx-3 sont disponibles pour la mise à niveau vers Metasys 10.1 avec le SE Linux.
5 Seuls NAE55xx-2 et NAE55xx-3 sont disponibles pour la mise à niveau vers Metasys 11.0 avec le SE Linux.
6 Seul NAE55xx-3 est disponible pour la mise à niveau vers Metasys 12.0 avec le SE Linux.
7 À la version 12.0, un NAE85 peut agir uniquement en tant que Directeur de site. Ne mettez à niveau aucun NAE85 enfant vers la Version 12.0.
8 Seuls les NIE29xx-0, NIE39xx-2 et NIE49xx-2 sont disponibles pour la mise à niveau vers Metasys 9.0.7 ou sup. avec le SE Linux.
9 Le NAE85, le NAE55xx-3, les SNE et les SNC prennent en charge BACnet/SC.
10 MQTT est pris en charge uniquement sur les moteurs des séries SNC et SNE à partir de la Version 12.0.
11 Le modèle M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge le bus N2.
12 Le modèle M4-SNE110Lx-0 ne prend pas en charge LonWorks.