Limitations matérielles relatives aux moteurs réseau - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le tableau suivant précise les limitations en matière de moteurs réseau du système Metasys.

Tableau 1. Limitations matérielles relatives aux moteurs réseau

Nombre maximum autorisé

NCE25

NAE35

NAE45

NAE45-Lite

NAE55

NAE85

OAS

Bus de terrain locaux (FB) 1 1 1 1 2 0 0
Bus de terrain distants (RFB) 0 3 4 0 6 ou 7 16 16
Total des bus terrain (locaux ou distants) 1 (1 FB + 0 RFB) 4 (1 FB + 3 RFB) 5 (1 FB + 4 RFB) 1 (1 FB + 0 RFB) 8 (2 FB + 6 RFB ou 1 FB + 7 RFB) 16 RFB uniquement 16 RFB uniquement
Appareils MS/TP sur bus FC 1
Remarque : Les appareils N2 suivent les mêmes règles que les appareils MS/TP, mais les performances varient en fonction du mix de contrôleurs (N2Open/Sys91/VMA).
Limites d’appareils par tronc si tous les appareils sont des appareils de la famille Metasys, tels que des CGM, CVM, FAC, FEC, VMA, IOM et TEC3600 :
32 50 100 100 100 S.O. S.O.
Limites d’appareils par tronc si un des appareils n’est pas un appareil de la famille Metasys, par exemple un appareil Explorateur d’installation, TEC2000 ou un appareil de tiers :
32 50 64 64 64 S.O. S.O.
Appareils MS/TP distants sur le bus terrain distant 2 S.O. 16 ou 32 16 ou 32 S.O. 16 ou 32 16 ou 32 16 ou 32
Nombre de points N2 mappés par tronc 3 2 500 2 500 2 500 S.O. 2 500 S.O. S.O.
Appareils LonWorks 4 32 64 127 S.O. 255 S.O. S.O.
Remarque : L’intégration LonWorks est prise en charge uniquement sur les NAE35, NAE45 et NCE25 avec le logiciel Metasys Version 9.0 ou inf. Les mises à jour de correctifs 9.0.7 et ultérieures ne sont pas prises en charge pour ces modèles LonWorks ; ces derniers doivent rester à la version 9.0. Cependant, l’intégration LonWorks est prise en charge pour les NAE55 des versions 10.0, 10.1, 11.0 et 12.0.
Variables réseau LonWorks 1 500 1 500 1 500 S.O. 2 000 S.O. S.O.
Appareils BACnet/IP de Johnson Controls et appareils BACnet/IP de tiers 50 5 , 6 , 7 505 , 6 , 7 505 , 6 , 7 505 , 6 , 7 2005 , 6

1000

Remarque : Avant la version 11.0, le NAE85 prenait en charge 200 appareils.

200

Objets 2 500 2 500 2 500 2 500 5 000 10 000 (valeur par défaut) 25 000 (mise à niveau) 20 000
Temps sur batterie de secours 1024 secondes S.O. S.O.

Voir Moteurs de réseau de la série SNE pour tout détail sur la série SNE de moteurs réseau et Moteurs de contrôle des réseaux série SNC pour tout détail sur la série SNC de moteurs de contrôle réseau.

1 Maximum 3 segments de bus par bus FC. Maximum 50 appareils par segment de bus. Les segments de bus sur un bus FC sont connectés avec des répéteurs (uniquement). Jusqu’à deux répéteurs en cascade peuvent être appliqués à un bus FC (pour connecter trois segments de bus).
2 Le nombre maximum d’appareils est de 32 si le bus contient uniquement des appareils Johnson Controls et de 16 si le bus contient un ou plusieurs appareils d’une marque autre que Johnson Controls.
3 Les performances varient selon le mélange de points (N2 Open/Sys91/VMA). Le maximum recommandé pour des performances optimisées est de 1000 points.
4 Réseau LonWorks à un seul sous-réseau ; ne prend pas en charge les routeurs ; prend en charge les répéteurs physiques
5 Dépend du nombre d’objets pris en charge par chaque appareil BACnet.
6 Les contrôleurs IP Johnson Controls fonctionnent uniquement avec les NAE (et les directeurs de site) de la version 9.0 ou d’une version supérieure.
7 Certains sites peuvent nécessiter un mappage manuel basé sur l’architecture du système. Ils peuvent également nécessiter des réglages du système, tels que des réglages de communication BACnet, ou la désactivation du pare-feu.