Limitations et recommandations relatives aux directeurs de site - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les tableaux suivants indiquent les recommandations et limitations de performance pour tout détail sur les directeurs de site.

Remarque : Mettez à niveau le Directeur de site à la version 12.0 de Metasys pour profiter des communications chiffrées. Pour de meilleures performances, mettez aussi à niveau les moteurs réseau à la dernière version. Les moteurs réseau qui ont la version 5.2 ou une version sup. fonctionnent avec la version 12.0, mais ne garantissent pas des performances maximales. Mettez aussi tôt que possible à niveau les moteurs vers les dernières versions.
Tableau 1. Limitations et recommandations relatives aux Directeurs de site de moteur
Nombre maximum autorisé Type de Directeur de site

NAE35

SNE1050x

NAE45

SNE1100x

NAE55

SNE2200x

NAE85

NCE25

Remplacements SNC de NCE25 1

Total des moteurs 3 3 4 4 1 2
Utilisateurs SMP simultanés 2 2 4 10 2
Objets dans l’appareil 3 2 500 2 500 5 000 25 000 2 500
Objets dans un même dossier 300 300 700 700 300
Valeurs dynamiques par graphique 100
Résultats affichés dans la recherche globale 500
Langues 1
Objets dans l’ensemble du système 3 millions/ 750 000 (pour le Directeur de site ADX uniquement)
Caractères dans le nom d’un objet 400
Caractères dans la description d’un objet 64
Niveaux d’imbrication pour la création de l’objet 7
Extensions par objet 10
Ensembles pour le texte d’état BACnet de tiers 1000
Caractères pour un texte d’état BACnet de tiers 60
Membres pour un texte d’état BACnet de tiers multi-valeurs 500
Utilisateurs SMP non-simultanés Est limité uniquement par la capacité de mémoire
Vues utilisateur SMP Est limité uniquement par la capacité de mémoire
Navigateurs simultanés par ordinateur client 2 (mélange de navigateurs en ligne, SCT et de simulation)
Extension de charge DLLR Limitée uniquement par la capacité de mémoire. Si vous prévoyez de joindre un grand nombre d’extensions de charge à un unique objet DLLR, tenez compte de la limite de mémoire. Pour les extensions de charge jointes à un objet DLLR, il y a une limite de texte de 64 Ko pour la liste des références uniques de charges. Limite de charge = (64 x 1024)/nombre moyen de caractères par charge. 1024 octets égalent 1 Ko. Par exemple, si votre objet DLLR est configuré avec des charges qui ont des références uniques qui comptent en moyenne 100 caractères (points inclus) de long, vous pouvez prendre en charge environ 650 charges (64 x 1024/100) pour ce DLLR. Si vous atteignez la limite de mémoire, il est possible que vous deviez combiner des charges. Par exemple, si un site comporte plusieurs compteurs physiques, divisez les compteurs entre plusieurs contrôleurs et appliquez les charges DLLR appropriées, si possible. Sinon, utilisez les objets Interaction ou Commande multiple pour réduire le nombre de charges ajoutées au DLLR.
Objets DLLR Limitée uniquement par la capacité de mémoire.
Tableau 2. Limitations et recommandations relatives aux Directeurs de site de serveur
Nombre maximum autorisé

Type de Directeur de site

ADS Desktop ADS-Lite-E 4 ADS-Lite-A 5 ADX OAS
Total des moteurs 14 6 5 7 4 8 1000 9

OASMIN : 0

OASSTD : jusqu’à 2

Utilisateurs SMP simultanés 5 5 5

10/25/

50/100

10
5
Valeurs dynamiques par graphique 100
Résultats affichés dans la recherche globale 2 000
Langues 18
Objets dans l’ensemble du système 3 millions/ 750 000 (pour le Directeur de site ADX uniquement)
Objets dans l’appareil 11 Limité par la capacité de stockage de SQL Server
Objets dans un même dossier 700
Caractères dans le nom d’un objet 400
Caractères dans la description d’un objet 64
Niveaux d’imbrication pour la création de l’objet 7
Extensions par objet 10
Ensembles pour le texte d’état BACnet de tiers 1000
Caractères pour un texte d’état BACnet de tiers 60
Membres pour un texte d’état BACnet de tiers multi-valeurs 500
Utilisateurs SMP non-simultanés Est limité uniquement par la capacité de mémoire
Vues utilisateur SMP Est limité uniquement par la capacité de mémoire
Navigateurs simultanés par ordinateur client 2 (mélange de navigateurs en ligne, SCT et de simulation)
Extension de charge DLLR Limitée uniquement par la capacité de mémoire. Si vous prévoyez de joindre un grand nombre d’extensions de charge à un unique objet DLLR, tenez compte de la limite de mémoire. Pour les extensions de charge jointes à un objet DLLR, il y a une limite de texte de 64 Ko pour la liste des références uniques de charges. Limite de charge = (64 x 1024)/nombre moyen de caractères par charge. 1024 octets égalent 1 Ko. Par exemple, si votre objet DLLR est configuré avec des charges qui ont des références uniques qui comptent en moyenne 100 caractères (points inclus) de long, vous pouvez prendre en charge environ 650 charges (64 x 1024/100) pour ce DLLR. Si vous atteignez la limite de mémoire, il est possible que vous deviez combiner des charges. Par exemple, si un site comporte plusieurs compteurs physiques, divisez les compteurs entre plusieurs contrôleurs et appliquez les charges DLLR appropriées, si possible. Sinon, utilisez les objets Interaction ou Commande multiple pour réduire le nombre de charges ajoutées au DLLR.
Objets DLLR Limitée uniquement par la capacité de mémoire.
Tableau 3. Nombre maximal d’utilisateurs pris en charge sur les Directeurs de site de type Serveur Metasys
Type de Serveur Metasys

Plate-forme prise en charge par l’ordinateur

Utilisateurs du Portail de gestion du site (SMP) (jusqu’à)

Utilisateurs de l’IU Metasys (jusqu’à)

Ordinateur de bureau

Serveur

ADS05U

Oui

-

5

5

OASSTD

Oui 12

Oui 13

5

5

OASMIN

Oui12

Oui13

5

5

ADX10U

-

Oui

10

25

ADX25U

-

Oui

25

25

ADX50U

-

Oui

50

50

ADX100U 14

-

Oui

100

50

Tableau 4. Nombre maximal de moteurs réseau pris en charge sur la base du type de Serveur Metasys et de la taille du serveur

Directeur de site avec le nombre maximum d’utilisateurs

1 à 14 moteurs

1 à 25 moteurs

1 à 50 moteurs

1 à 100 moteurs

1 à 300 moteurs

1 à 1000 moteurs

ADS05U

ADS

         

ADX10U

 

ADX petit

ADX moyen

ADX moyen/grand

ADX grand/très grand

ADX très grand

ADX25U

ADX petit

ADX moyen

ADX50U

   

ADX moyen/grand

ADX100U

   

Pour la configuration matérielle requise pour l’ordinateur ADS/ADX, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques du document suivant :

1 SNC2515x-0xx, SNC2515x-04x, SNC1612x-0xx et SNC1612x-04x.
2 Un NCE25 ou SNC peut uniquement agir en Directeur de site pour lui-même.
3 Inclut tous les points, extensions, graphiques (image d’arrière-plan), études de tendance et autres objets tels que des programmations horaires et des interactions.
4 L’ADS-Lite-E ne peut pas héberger de serveurs.
5 L’ADS-Lite-A ne peut pas héberger de serveurs.
6 Varies avec la connexion simultanée.
7 Prend en charge jusqu’à cinq des appareils suivants : SNE1100x, SNE1050x, SNC2515x-0xx, SNC2515x-04x, SNC1612x-0xx, SNC1612x-04x, NAE35, NAE45, NCE25, NIE29, NIE39 et NIE49.
8 Prend en charge jusqu’à 3 unités NAE-Lite plus jusqu’à 1 SNE110Lx, NIE29, NIE39 et NIE49.
9 Dépend du matériel de l’ordinateur. Reportez-vous au tableau Nombre maximal de moteurs réseau pris en charge sur la base du type de Serveur Metasys et de la taille du serveur pour plus d’informations.
10 Dépend de la version de l’ADX.
11 Inclut tous les points, extensions, graphiques (image d’arrière-plan), étude de tendance et autres objets tels que des programmations horaires et des interactions.
12 Virtual Machine ou Turnkey uniquement.
13 Virtual Machine uniquement.
14 Metasys for Validated Environments ne prend pas en charge l’ADX 100 utilisateurs.