Limitations en matière de transfert vers l’appareil (Téléchargement) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

En ce qui concerne les limitations en matière de transfert vers l’appareil, il n’y a pas de différence entre les différents modèles de contrôleurs d’équipement (CGM, CGE, CVM, CVE, FAC, FEC et VMA), mais le micrologiciel et les types de communication (BACnet MS/TP, N2, BACnet/IP et BACnet/SC) comptent.

Les limitations suivantes en matière de transfert vers l’appareil s’appliquent :

  • Accès direct NxE n’est pas pris en charge pour Transférer vers l’appareil (Téléchargement) pour les contrôleurs utilisant le micrologiciel 7.0 ou sup. quand le passage se fait via un moteur de la version 8.1 ou d’une version antérieure. Cependant, Accès direct NxE via un moteur de la version 9.0 ou d’une version ultérieure fonctionne pour n’importe quel contrôleur d’équipement Metasys.
  • Accès direct NxE n’est pas pris en charge pour les appareils N2, car une connexion par bus SA est requise dans l’outil pour communiquer avec un contrôleur N2.
  • Les méthodes Routeur MAP 4.2+ / BACnet fonctionnent pour n’importe quel appareil.
  • La commande Transférer vers l’appareil (Téléchargement) Bluetooth ou ZigBee est prise en charge pour les appareils en utilisant le micrologiciel 6.2 ou une version antérieure. Bluetooth et ZigBee ne sont pas pris en charge pour Transférer vers l’appareil (Téléchargement) pour les contrôleurs utilisant le micrologiciel version 7.0 ou sup. CCT 14.0 et sup. ne fonctionne pas avec le Convertisseur de mise en service BTCVT Bluetooth.
  • Ethernet direct fonctionne avec n’importe quel appareil IP.
Remarque : Tous les transferts avec la fonctionnalité Applications locales de SNC sont effectués via la fonctionnalité Gérer l’archive de SCT, jamais avec les transferts CCT.

Le tableau suivant résume les limitations de transfert vers les appareils.

Tableau 1. Méthodes de transfert prises en charge par type d’appareil et micrologiciel
Type de contrôleur

Méthode de connexion CCT prise en charge

Remarque : Le convertisseur de mise en service Bluetooth BTCVT n’est plus disponible (il n’est plus en production) et ne figure plus dans les méthodes de connexion prises en charge à compter de Metasys Version 11.0 et sup.
Accès direct superviseur - Moteur version 8.1 ou sup. Accès direct superviseur - Moteur version 9.0 ou sup. Routeur MAP 4.2+/BACnet Bluetooth (BTCVT) ZigBee Ethernet direct
Contrôleurs BACnet/SC utilisant le micrologiciel version 10.0 ou sup.   X
Remarque : Le moteur doit avoir la version 12.0 ou une version sup.
      X
Contrôleurs BACnet/IP utilisant le micrologiciel version 7.0 ou sup.   X X     X
Contrôleurs BACnet MS/TP utilisant le micrologiciel version 6.2 ou inf. X X X X X  
Contrôleurs BACnet MS/TP utilisant le micrologiciel version 7.0 ou sup.   X X      
Contrôleurs N2 utilisant le micrologiciel version 6.2 ou inf. 1     X X    
Contrôleurs N2 utilisant le micrologiciel version 8.0 ou sup.     X      

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Dépannage du document Controller Tool Help (LIT-12011147) .

1 Une connexion via le bus SA est nécessaire.