Directives relatives aux alarmes et aux tendances de performance - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Tableau 1. Directives relatives aux alarmes et aux tendances de performance
Description

SNE/

SNC

NCE25/

NAE35/

NAE45

NAE55

NAE85

ADS

ADX

OAS Commentaires
Nombre maximal moyen d’alarmes/événements par heure 100 100 100 100 200 1000 100 Ce nombre s’applique aux alarmes/événements provenant d’appareils dotés de la version 5.2 ou d’une version sup.
Nombre maximal d’alarmes/événements par jour 2400 2400 2400 2400 5 000 48 000 2400 Au cours d’une période de 24 heures. Ce nombre s’applique aux alarmes/événements provenant d’appareils dotés de la version 5.2 ou d’une version sup. Prend en charge une rafale quotidienne de 25 000 alarmes/événements en une heure.
Nombre maximal d’alarmes/événements stockés 1000 500 1000 1000 Limité par la capacité de stockage de SQL Server Limité par la capacité de stockage de SQL Server Limité par la capacité de stockage de SQL Server S.O.
Nombre maximal moyen d’échantillons de tendance par heure 1 500 1 500 1 500 1 500 22 500 100 000 1 500 Ce nombre s’applique aux échantillons de tendance provenant d’appareils dotés de la version 5.2 ou d’une version sup. L’ADX prend en charge une rafale quotidienne de 300 000 tendances en une heure.
Nombre maximal d’échantillons de tendance par jour 36 000 36 000 36 000 36 000 540 000 2 400 000 36 000 Au cours d’une période de 24 heures. Ce nombre s’applique aux échantillons de tendance provenant d’appareils dotés de la version 5.0 ou d’une version sup.
Nombre maximal d’échantillons de tendance stockés Limité par l’utilisation de la mémoire Limité par l’utilisation de la mémoire Limité par l’utilisation de la mémoire 8 000 000 Limité uniquement par la capacité de stockage de SQL Limité uniquement par la capacité de stockage de SQL Limité uniquement par la capacité de stockage de SQL S.O.
Remarque : Les alarmes et tendances provenant de contrôleurs d’équipement connectés à n’importe lequel de ces appareils contribuent aux totaux généraux.