Les contrôleurs d’équipement CGM, CGE, CVM, CVE, FAC et VMA1930 sont dotés d’une horloge temps réel intégrée, qui permet à ces contrôleurs d’équipement de surveiller et de contrôler les programmations horaires, les calendriers, les alarmes et les tendances. La stratégie en matière de configuration de tendances, d’alarmes et d’événements du contrôleur d’équipement local devrait mettre l’accent sur les besoins durant une séance de mise en service autonome utilisant CCT. L’intégration des tendances, alarmes et événements d’un contrôleur d’équipement est régie par les directives applicables aux moteurs réseau pour les intégrations de tendances et d’alarmes/événements.
Le seuil limite recommandé pour les échantillons de tendance pour un moteur réseau est de 1500 échantillons à l’heure. Le nombre total d’échantillons de tendance transmis depuis tous les contrôleurs d’équipement intégrés avec un moteur réseau ne doit pas dépasser cette limite pendant la configuration des tendances du contrôleur d’équipement local.
Le seuil limite recommandé pour les échantillons d’alarmes et d’événements pour un moteur réseau est de 100 événements à l’heure. Les alarmes qui sont configurées dans un contrôleur d’équipement pour être utilisées avec les extensions d’alarme BACnet dans le moteur réseau devraient être limitées aux seuls points qui sont normalement créés à titre d’extensions dans les moteurs réseau. Pour des raisons de cohérence, il convient également d’envisager d’utiliser des extensions d’alarme BACnet au lieu des extensions d’alarme Metasys au moment de décider si les alarmes BACnet d’un contrôleur d’équipement doivent être activées sur le réseau.
- 5 contrôleurs d’équipement (CGM, CGE, CVM, CVE, FAC ou VMA1930) avec 6 alarmes par heure plus 1 moteur réseau avec 30 alarmes par heure (Tableau 1)
- 5 contrôleurs d’équipement (CGM, CGE, CVM, CVE, FAC ou VMA1930) avec 200 échantillons de tendance par heure plus 1 moteur réseau avec 500 échantillons de tendance par heure (Tableau 2)
- 5 contrôleurs d’équipement (CGM, CGE, CVM, CVE, FAC ou VMA1930) avec 10 CDV par minute plus 35 FEC avec 10 CDV par minute (Tableau 3)
| Configuration | Alarmes/heure |
|---|---|
| 5 contrôleurs d’équipement avec 6 alarmes/heure chacun | 30 alarmes par heure |
| 1 moteur réseau | 30 alarmes par heure |
| Total | 60 alarmes par heure |
| Configuration | Échantillons de tendance/heure |
|---|---|
| 5 contrôleurs d’équipement avec 200 échantillons de tendance par heure chacun | 1000 échantillons de tendance par heure |
| 1 moteur réseau | 500 échantillons de tendance par heure |
| Total | 1500 échantillons de tendance par heure |
| Configuration | CDV par minute |
|---|---|
| 5 CGM, CGE, CVM, CVE, FAC ou VMA1930 avec 10 CDV/minute | 50 CDV par minute |
| 35 FEC avec 10 CDV/minute | 350 CDV par minute |
| Total | 400 CDV par minute |
Pour les créations de tendance dans les CGM, CGE, CVM, CVE, FAC et VMA1930, l’utilisation d’intervalles d’échantillonnage plus rapides des points-clés fournit une interface de dépannage plus intuitive lors de la mise en service avec CCT via la visionneuse de tendances de CCT. Configurer les tendances pour l’utilisation locale dans CCT ne signifie pas que les mêmes points et intervalles d’échantillonnage doivent être utilisés dans l’intégration du moteur réseau. Les tendances créées dans un contrôleur d’équipement n’ont pas à être découvertes et utilisées par les moteurs réseau ; des extensions de tendances distinctes peuvent toujours être ajoutées au moteur réseau pour tout point à l’origine de la création de tendances basées sur un contrôleur d’équipement.