Attribut Sécurité avancée activée - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Cet attribut fournit une couche de sécurité améliorée entre les appareils et les Directeurs de site Metasys. Lorsque cet attribut est défini sur Vrai, les méthodes de communication rétrocompatibles entre le Directeur de site et ses moteurs réseau sont désactivées, ce qui signifie qu’un Directeur de site version 10.0 ou ultérieure ignore toutes les tentatives de communication provenant de moteurs réseau antérieurs à la version 10.0. Ce paramètre s’applique à l’intégralité du site : vous devez donc définir cet attribut sur Faux si le site comprend des moteurs réseau qui exécutent une version de Metasys antérieure à la version 10.0.

Lorsque vous définissez cet attribut sur Vrai, un message s’affiche pour indiquer à l’utilisateur que tous les moteurs réseau antérieurs à la version 10.0 demeurent en ligne mais sont déconnectés du site, car ils ne communiquent plus avec le Directeur de site. Si ce message s’affiche, cliquez sur OKpour continuer et définissez l’attribut sur Vrai ou cliquez sur Annuler pour conserver l’attribut sur la valeur Faux.