Interface utilisateur - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Deux variantes de l’interface utilisateur sont disponibles : IU Metasys et Portail de gestion du site (SMP).

L’IU Metasys propose une approche simple de recherche d’informations basée sur la navigation et la localisation, et permet notamment de rechercher n’importe quel emplacement ou équipement par son nom et de le mettre en signet dans le navigateur Web. Toutes les données affichées dans l’IU Metasys sont organisées sous la forme d’un tableau de bord qui vous dresse un tableau complet de ce qui se passe dans une zone, un équipement ou une installation centrale. Vous pouvez accéder à l’IU Metasys depuis tout type d’appareil client, quelle que soit la taille de l’écran. L’IU Metasys comprend les fonctionnalités idéales pour une exploitation efficace des bâtiments.

Pour une liste complète des fonctionnalités de l’IU Metasys, reportez-vous au document Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) . Pour plus de détails sur les différentes fonctionnalités, reportez-vous au document Metasys UI Help (LIT-12011953) .

Remarque : Depuis la version 12.0, l’IU Metasys est aussi prise en charge sur le NAE85 et LCS85.

Le Metasys SMP fournit des vues de données en temps réel et historiques, des capacités de gestion d’alarmes étendues et des fonctions de configuration système pour les administrateurs système ou les opérateurs de bâtiment dédiés. Le SMP transforme les données brutes du site et les organise en un ensemble détaillé de rapports et d’outils de gestion des informations. Vous pouvez accéder à ce portail en utilisant le Launcher via une connexion Internet ou intranet à un serveur ou un moteur Metasys. Pour plus d’informations sur le SMP, reportez-vous au document Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Le tableau suivant explique les offres pour la Version 12.0 et indique si elles prennent en charge l’IU Metasys, le SMP avec une licence supplémentaire ou le SMP sans licence supplémentaire :
Tableau 1. Prise en charge d’interfaces de la Version 12.0
ADX

ADS

ADS-Lite

OAS

NAE85

LCS85

SNE SNC NxE55xx-3 NxE55xx-2
IU Metasys X X X X        
SMP X 1 X1 X1 X1 X X X X
1 À la Version 12.0, l’IU SMP est une licence distincte, qui est disponible pour cette offre uniquement pour les sites Metasys existants et pour les sites Metasys for Validated Environments (MVE) nouveaux ou existants. Si l’IU SMP est requise pour cette offre pour un site non-MVE existant, cette IU doit être achetée séparément. Pour les sites MVE, la licence de l’IU SMP est incluse avec la licence MVE et n’a pas à être achetée séparément.