Système de protection incendie Simplex - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active
Le système de protection incendie Simplex inclut une intégration BACnet/IP, qui facilite l’intégration avec Metasys. Le système Metasys fonctionne comme un système de surveillance incendie secondaire en mesure d’alerter davantage de monde et d’automatiser les conditions du bâtiments lorsqu’il est déclenché par un événement d’incendie. Le jeu d’outils de Metasys est amélioré pour simplifier le flux de travail d’intégration un système de protection incendie Simplex :
  • Le processus de création d’intégration de réseau, d’équipement et de zones Metasys pour les centrales d’incendie SIMPLEX est automatisé via un utilitaire Mass Change Tool mis à jour dans SCT.

  • La représentation des données des systèmes de protection incendie mappées est meilleure dans Metasys.

  • L’IU Metasys fournit une vue détaillée des composants du système de protection incendie et l’emplacement exact de l’incendie sur les plans du bâtiment et de l’étage.