OPC UA (Unified Architecture) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

L’architecture unifiée (UA) OPC est un protocole de communication de machine à machine populaire pour les appareils d’automatisation industrielle et de contrôle de processus. Avec la version 11.0, les moteurs réseau sont améliorés par un pilote d’intégration OPC UA. Ce nouveau pilote d’intégration OPC UA permet à Metasys de surveiller, commander, programmer, déclencher des alarmes, suivre les tendances, asservir, et partager des données avec les appareils OPC UA. Cette amélioration permet à Metasys de fournir des solutions de gestion technique pour les bâtiments et les segments de marché tels que les centres de données, les sites de fabrication et les autres installations où les appareils de type OPC UA sont courants.