MQTT (MQ Telemetry Transport) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

MQTT est un protocole de messagerie aux normes OASIS pour l’Internet des objets (IdO). MQTT est conçu comme un transport de messagerie de publication/abonnement extrêmement léger, idéal pour la connexion d’appareils distants avec un faible encombrement de code et une bande passante réseau minimale.

Depuis la version 12.0, les moteurs réseau des séries SNE et SNC incluent un pilote MQTT qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre les moteurs réseau et un courtier MQTT générique.