M-Bus - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) est une norme européenne (EN 13757-3) qui s’applique aux compteurs électriques et aux compteurs d'énergie thermique. Ces compteurs mesurent l'énergie thermique absorbée ou dégagée par une source d’énergie liquide dans un circuit d’échange thermique. Un convertisseur M-Bus est nécessaire pour l'intégration M-Bus. Ce convertisseur connecte un moteur de réseau au réseau M-Bus.