LonWorks - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le réseau LonWorks est un réseau d’exploitation local qui a été développé par Echelon Corporation. Ce réseau est construit sur la puce Neuron, un microprocesseur qui associe trois UC sur une même puce. Le réseau LonWorks utilise le protocole LonTalk®, un langage logiciel pour la communication avec les appareils terrain. Ce protocole utilise le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnect) et comporte l’ensemble des sept couches de communication pour l’interopérabilité entre les appareils de contrôle.