Centrales d’incendie Zettler - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Vous pouvez mettre en service un moteur d’automatisation réseau (NAE), un SNE ou un SNC en tant qu’intégration fournisseur pour l’utiliser avec des centrales d’incendie Zettler, qui intègre des données provenant d’un système de détection d’incendie Zettler dans Metasys :

  • Cela permet à Metasys d’automatiser les conditions du bâtiment quand elles sont déclenchées par un événement d’incendie.
  • Cela aide à regrouper les expériences utilisateur pour les techniciens d’immeuble en leur permettant d’afficher l’équipement anti-incendie, les points problématiques et l’état en provenance du système de détection d’incendie Zettler dans l’IU Metasys.
  • Cela permet à Metasys de servir de système de notification secondaire en alertant un plus grand nombre d’occupants en cas d’incendie.