Bus de communication MS/TP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le bus MS/TP est un réseau local ou distant, qui connecte les moteurs réseau et les contrôleurs d’équipement en utilisant le protocole BACnet MS/TP. Deux tiers de bus MS/TP existent dans l’architecture du système Metasys. Le bus FC (Field Controller) se compose de contrôleurs BACnet et d’interfaces de point supervisés par un moteur réseau. Le bus SA (Sensor Actuator) se compose d’interfaces de point et de capteurs réseau supervisés par un contrôleur d’équipement. Pour communiquer avec les contrôleurs d’équipement sur un bus MS/TP distant, vous avez besoin d’un routeur BACnet/IP à BACnet MS/TP connecté au réseau IP du bâtiment. Pour plus de détails, reportez-vous au document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).