Intégration de réseaux de tiers - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Les moteurs réseau offrent une intégration fluide des réseaux Modbus, M-Bus, KNX ou d’autres réseaux de tiers dans le système Metasys. La figure suivante représente des SNE et des SNC intégrant des appareils de tiers. Une passerelle IP KNX IP Gateway est également représentée.

Figure 1. Intégration de réseaux de tiers