Configuration unifiée ou fractionnée d’ADX - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 12.0

Guide de configuration du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
12.0
Revision date
2024-01-24
Product status
Active

Le logiciel ADX prend en charge une configuration unifiée ou fractionnée. Si l’ADX et le logiciel de base de données SQL Server qui l’accompagne sont installés sur un même ordinateur, l’ADX est dit unifié. Si le logiciel SQL Server se situe sur un ordinateur différent, l’ADX est dit fractionné.

Avec la configuration fractionnée de l’ADX, le logiciel ADX/interface utilisateur est sur un ordinateur (l’ordinateur serveur web/d’application) et les données d’alarme, d’audit, d’annotation et de tendance d’historique sont sur un autre ordinateur avec le logiciel SQL Server de Microsoft (’ordinateur serveur de base de données). Reportez-vous à la figure suivante pour tout détail.

Figure 1. Configuration fractionnée d’ADX

Figure 2 montre à un haut niveau la différence entre les configurations ADX unifiée et fractionnée. Les configurations ADX fractionnées sont prises en charge pour les ADX à 10, 25, 50 ou 100 utilisateurs. Par exemple, si vous avez besoin que votre serveur de base de données soit séparé de vos serveurs d’application, vous pouvez utiliser une configuration ADX fractionnée.

Figure 2. Différences entre les configurations ADX unifiée et fractionnée